This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299 - 2 IC 设置(SRB、BIAS)

Guru**** 2394025 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467716/ads1299-ads1299---2-ics-settings-srb-bias

器件型号:ADS1299

工具与软件:

设计要求:

我们使用了2个 IC 的 ADS1299。 而这里有8个通道用于 EEG (单极)、8个通道用于 EMG (双极)。  

2.可以 使用跳线设置将两个 IC 配置为0 (AVSS)至5V (AVDD)或+2.5 (AVDD)至-2.5V (AVSS)。

问题:

对于 EEG 单极配置、SRB1用作参考电极(所有负极引脚在内部短接至 SRB1引脚)、SRB2为 NC、两个 ADS1299的 BIAS_OUT 均短路并用作接地电极。

 2.对于 EMG 双极配置,相应的负极电极被视为参考电极。 SRB1和 SRB2为 NC。 请查看下面的参考图、设计计划是否顺利? 并请检查是否可以处理两个 IC 中的 SRB 引脚和 BIASOUT 引脚?

2.我已经为 AVDD 至 AVSS 配置2.5V 至-2.5和0V 至5V 的选项。 因此、在可以最终确定的最终设计中。 是否可以为 两个 IC 提供相同的电源、或者我需要为每个 IC 提供不同的电源。 请提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享邮件 ID 以便我可以分享我的原理图,我们是在非常关键的点,以清除我们的疑虑.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你愿意回答吗? 我们正处于完成这项工作的关键时刻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajasree、

    感谢您发帖。

    可以在两个 IC 之间共享相同的 AVDD 和 AVSS 电源电压、电源能够提供必要的电流。

    如果您认为在偏置共模信号的推导中需要使用两个 IC 的电极、则可以共享 BIASINV 引脚。 然而、仅使用一个 ADS1299的电极可能就足够了。 在共模导出中、您计划考虑使用多少个电极? 或者您不确定将使用哪些电极、所以您只是打算允许选择哪些电极?

    SRB1和 SRB2输入引脚可以保持悬空或连接到 AVSS (如果未使用)。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想分享我的原理图,以清除疑虑,这是保密的,所以你可以分享邮件 ID ,以便我可以附上我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、我们将 一个 ADS1299用于 EEG (单极8个正电极、1个参考电极(SRB1))、另一个用于 EMG (双极8个正电极、8个负电极)和1个共用于两个 ADS1299的接地电极、因此总共为 26个电极。 我们不允许有任何选择。 我们将同时实时使用所有电极。 可以在 EEG 和 EMG 电极之间共用公共接地吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajasree -您可以将原理图发送到 ads129x-support@list.ti.com

    是的、这两种应用使用相同的接地。

    此致、

    Ryan