Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
工具与软件:
设计要求:
我们使用了2个 IC 的 ADS1299。 而这里有8个通道用于 EEG (单极)、8个通道用于 EMG (双极)。
2.可以 使用跳线设置将两个 IC 配置为0 (AVSS)至5V (AVDD)或+2.5 (AVDD)至-2.5V (AVSS)。
问题:
对于 EEG 单极配置、SRB1用作参考电极(所有负极引脚在内部短接至 SRB1引脚)、SRB2为 NC、两个 ADS1299的 BIAS_OUT 均短路并用作接地电极。
2.对于 EMG 双极配置,相应的负极电极被视为参考电极。 SRB1和 SRB2为 NC。 请查看下面的参考图、设计计划是否顺利? 并请检查是否可以处理两个 IC 中的 SRB 引脚和 BIASOUT 引脚?
2.我已经为 AVDD 至 AVSS 配置2.5V 至-2.5和0V 至5V 的选项。 因此、在可以最终确定的最终设计中。 是否可以为 两个 IC 提供相同的电源、或者我需要为每个 IC 提供不同的电源。 请提供一些建议。