This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:ADS7952通道选择

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466788/ads7952-ads7952-channel-slection

器件型号:ADS7952

工具与软件:

我正在尝试使用 ADS7952实现多通道输出。 我无法选择特定通道#2、#4、#5、#6、#8、#9、 #10. 我在配置方面提出的问题。 其他通道#0、#1、#3、#7、#11运行正常。 我使用的是 Manula 模式。 我可以看到用于选择模式和通道的配置字看起来不错。 我没有设置任何 GPIO 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱德拉、

    您能否共享发送到设备的顺序?

    您是否还可以共享发送给与不工作的通道对应的通道的配置字?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电时、我已使用此方法并使用此字来配置 GPIO:

    uint16_t gpioSettings = 0x4001;//设置 GPIO 模式(D15- D12)
    adc_7952_cs_enable ();
    /*!<循环、而 DR 寄存器未处于架构*/
    while (SPI_I2S_GetFlagStatus (ADC_7952_SPI、SPI_I2S_FLAG_TXE)=复位);
    /*!<通过 SPI 外设发送字*/
    SPI_I2S_SendData (ADC_7952_SPI、gpioSettings);

    /*!<等待接收到的数据*/
    while (SPI_I2S_GetFlagStatus (ADC_7952_SPI、SPI_I2S_FLAG_RXNE)=复位);
    SPI_I2S_ReceiveData (ADC_7952_SPI);
    /*!<取消选择 ADC */
    adc_7952_cs_disable ();

    我是用这种方法写入和读取数据的、只发送了四次 SDI、读取了4次 SDO 就得到了数据。  

    uint16_t outputData;
    uint16_t cmd = 0x1;//设置手动模式(D15-D12)
    uint16_t gpiomode = 0x0;//启用位 DI06-DI00的编程
    uint16_t 范围= 0x00;
    uint16_t configWord = 0x0;

    //通道地址设置为4位、D10-D07
    configWord =(cmd << 12)|(gpiomode <<11)|(channel << 7)| RANGE;
    //debugPrintf (" SENDWORD %d\r\n"、configWord);
    //将通道设置四次。 并读取输出数据
    outputData = sendReceiveOnce (configWord);

    outputData = sendReceiveOnce (configWord);

    outputData = sendReceiveOnce (configWord);

    outputData = sendReceiveOnce (configWord);

    debugPrintf ("ADC7952通道#%d rawvalue %d\r\n"、(outputData&0xF000)>>12、outputData&0x0FFF);

    我对每个通道(0-11)重复上述步骤。 我预计通道会根据我的选择进行切换。 但这并没有发生。 它仅更改为0、1、3、7、11。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱德拉、

    很抱歉混淆。  最好使用逻辑捕获来查看 MCU 和器件之间发生的实际事务。 这是为了防止代码出现任何潜在问题。 与源代码相比、在没有任何输出的情况下调试通信更容易。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样的东西对我来说最容易阅读。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、我是 Logic pro8的逻辑捕获人员。 可以附加捕获文件。但是它太大了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

     您收到我之前的消息了吗? 我还能提供其他信息吗? 使用自动模式1时、这也像是随机问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱德拉、

    感谢您的观看。 我还没有详细了解。 我一定要好好看看这个问题、几个小时内就回复您。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱德拉、

    我昨天撰写了这本书、但忘记把它发送出去了。  

    我看到你在谈论的问题,但我不知道什么会导致这种情况。 您正在发送正确的序列以更改为通道2、但之后是2次转换、您会看到器件输出0x3006、指示转换属于通道3、因此这有点令人费解。  

    只有一个器件会发生这种情况吗? 是否能够使用其他器件进行试用? 会发生同样的情况吗? 您是否能够压缩.Sal 文件并将其附加到此处? 我要检查一下计时中是否有任何东西关闭。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SessionManual-1.zip

    您好、Joel、感谢您的快速响应。 我将发送相关.Sal 文件的压缩文件。

    -Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在我拥有的器件上发生。 我正在进行原型设计。 每次我使用器件手动模式时都会发生这种情况。 未处于自动模式1。 与时钟相位有什么关系吗? 我是否需要在上升沿或电平进行写入和读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱德拉、

    您更改控制器上 SDI 的相位似乎是错误的。 控制器应在 SCLK 的下降沿更改数据、以便在 SCLK 的上升沿(即 ADS7952随时钟移入数据时)使其保持稳定。 希望这能让您的通信更加可靠。                   

    此致、     
    Joel