This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5271:参考差分电压

Guru**** 2910260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467592/ads5271-reference-differential-voltage

器件型号:ADS5271

工具与软件:

尊敬的所有人:

我们在其中一种设计中使用 ADS5271 ADC、尽管我们使用了数据表中推荐的原理图(2 x 2欧姆+电容器且 ISET=56.2k Ω)、但我们已在多个电路板 (可能具有同批次的 ADC)上测得 VREFT–VREFB (1.021V 至1.031V 之间、而数据表中的最大1.025V)(基准电压在生产时进行调整、因此(VREFB)在±25mV 范围内)。

如果不使用2 x 2欧姆+电容器、我们将测量0.995V。

我们如何知道我们测量的1.025V 平均值是否为 正常值或我们是否存在设计问题? 是否有关于 ADS5271布局的任何建议? 这可能会导致测量信号出现2.5%的"错误"误差。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    您正在使用内部基准模式、对吗? 在 REFT/B 引脚上、是否使用了该方法?

    这些元件在电阻器和电容器上的容差是否分别为1%/10%? 我也会使用 X7R 电容器。

    这些元件是否与 ADC 紧密耦合?

    ISET 电阻器是否为1%?

    如果您想给我发送一个原理图和布局片段、那也会很有帮助。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    感谢您的答复。

    是的、我正在使用内部基准模式、配置如图17所示。 电阻器(2欧姆和 ISET)为1%、电容器为10%/X7R。

    有关信息、如果我移除2欧姆电阻器、在几个板上的 Vref 介于1.020V 和1.030V 之间、但距离1.000V 接近。

    您可以找到以下原理图和布局图(我尝试将电容器放在顶部并直接连接到 ADS GND 引脚:无积极影响)

    感谢您的帮助。

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    使用更小的器件和更短的布线并将所有元件都放在顶部将会有所帮助。  

    如果您测量的1.025V 差值完全在 VREFT/B 的规格范围内 从数据表中看到的最大值为1.1V。

    我假设您最终会担心测量/采样值的直流精度?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    Vref 的规格为1.00V +/- 25mV、数据表第4页的注释3:

    最后我要关心 的是、不幸的是、我有具有高 Vref 的"不良"组件(将来、Vref 将为1.00V+/-25mV => 无需增益校正)、还是我的设计中增加了 Vref  (将来、Vref 可能是1.025V+/-25mV =>优化所需1.025增益校正)。  

    不能让我对"坏"批次假设有信心的是、如果我移除2欧姆、Vref 几乎是完美的(但可能我错了、我在 ADC 组件方面的专家不够)。

    感谢您的参与、祝您周末愉快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    如果您尚未使用4线精密 DMM (例如 Agilent 3458A)测量 VREFT/B、从而获得更精确的测量结果。

    在生产环境中、这是用于在数据表中说明这些参考的条件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  

    已使用 FLUKE8845A => VrefA=0.963V (不错)和 VrefT=1.991V (接近 USL)完成。 加热时、变化不大(VrefT=1.995V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    感谢您的更新。 还有几个问题。

    在您的设计中、您是否通过放大器直流耦合到任意或所有通道上的 ADC 模拟输入?

    ADC AVDD 引脚处的电源的稳定性如何、是3.300V 吗?

    如果这两个点中的任何一个都处于关闭状态、那么您可能会看到  内部基准中的变化。

    提供一整套原理图、有助于发现这些问题。

    此致、

    Rob