This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:评估板

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61416, DAC81416, DAC81416-08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1469968/dac61416-evaluation-board

器件型号:DAC61416
主题中讨论的其他器件: DAC81416DAC81416-08EVM、DAC81616

工具与软件:

我在设计中使用 DAC61416和 PIC18F16Q40。 我有用于 PIC (EV70C97A)的评估套件、但没有用于 DAC 的评估板。 是否有任何适用于 DAC 的评估套件可供 使用、以便使用 DAC 评估板验证微控制器代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suprava、

    您可以使用 DAC81416EVM 进行 DAC61416器件评估。DAC61416是 DAC81416的12位型号。  
    链接 - https://www.ti.com/tool/DAC81416-08EVM 

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay、您好!

    我浏览了评估模块的数据表。 若要将 EVM 与外部 PIC 连接、只需将  DAC81416-08EVM 的 J9引脚连接到 PIC SPI 控制线、并且需要断开 J18引脚以断开内置 FT4232模块。  

    与此 DAC81416一起是16位模块、而 DAC61416则是12位模块。 因此、需要相应地更改代码以在 EVM 中有效地测试它。

    您想确认前面的要点、并且如果需要、还请添加任何其他要点以开始使用评估模块。

    谢谢!

    Suprava  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suprava、  

    我只需将  DAC81416-08EVM 的 J9引脚连接到 PIC SPI 控制线、并需要打开 J18引脚以断开内置 FT4232模块

    是的、这是正确的。 确保 EVM 上使用的 VIO 电源与 PIC 的逻辑电平兼容。 该 EVM 可以选择使用板载3.3V 或1.8V 电源、也可以连接外部电源。  

    因此、需要相应地更改代码、以便在 evm
    中对其进行有效测试

    不一定。  所有分辨率型号的数据在数据寄存器中左对齐、因此您可以将12位数据写入 DAC81616器件、这一器件将充当12位器件。 或者、如果您可以将16位数据写入12位部分、器件将忽略低4位。 这使得在不同分辨率的器件之间轻松生成兼容代码。  

      

    此致!

    Katlynne Jones