工具与软件:
大家好、团队。
我们收到了客户的以下问题。
ADS1285EVM 在 AVSS=-2.5V、VREF=5V 和 PGA 增益=1的条件下运行、并且转换数据以 AIN1输入电压值的大约1.2倍读取。
当输入电压为1.0V 时、读取数据值为1.2V
当输入电压为1.7V 时、读取数据值为2.04V
当输入电压为0V 时、读取的数据值约为0.00006V。
通过将 PGA 设置更改为 Buffer、可以获得相同的结果。 其他设置包括功率模式高、数据速率4000SPS、相位线性、滤波器 FIR 滤波器(设置值01b)。
您能否告诉我可能的原因是什么(设置等)以及可以采取哪些措施?
此致。