This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:重量模块中存在设计错误

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472751/ads1231-design-mistake-in-weight-module

主题中讨论的其他器件:ADS1231
我使用 ADS1231 IC 设计并制造了一个重量模块、但它无法正常工作。 我想在 CAP 引脚之间放置了一个错误的电容器(C7、器件型号:04023C104KAT2A)。 此外、AINP1和 AINN1 (C4)以及 VREFP 和 VREFN (C9)之间的电容器也是错误的。 我复制了一个可以工作的电路、这些是它所具有的值、但在我的设计中却不起作用。 我可以做些什么来使其正常工作吗? 是否更换盖子? C7是0402、我需要的电容器采用1210封装...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Federico、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    您的原理图看起来是正确的。  输入电容器非常大、可能会导致稳定时间问题、但应该仍然有效。  电容器 C7应该是 NP0/C0G 型、采用1210或更大的封装。  但是、只有满足数据表性能要求时才需要执行此操作;ADS1231仍应与标准的100nF 0402电容器配合使用。

    当您说不起作用时、您是否能够获得不正确的转换读数、或者您是否无法获得任何转换结果?

    如有可能、请使用示波器或逻辑分析仪并在 SCLK 和 DRDY/DOUT 引脚上捕获完全转换、类似于数据表中的图19。

    另外、您要使用多大的电压来激励您的桥式传感器?  我假设是3.3V?  我没有看到将板上的3.3V AVDD 电源连接到桥式传感器、这就是我问它的原因。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好! 我在 VCC 和 E+之间以及 GND 和 E-之间短接了一根电缆、它可以正常工作! 之前、我一直把0Kg 用作转换结果。 我认为基准是内部连接的...