主题中讨论的其他器件:ADS131B02-Q1、
工具与软件:
ADS130B02的 AVDD 和 DVDD 是否有任何特定的电源时序要求?
我有一个3.3V 电源是由开关稳压器为数字系统生成的、另一个3.3V 电源是由 LDO 为模拟系统生成的。
是否最好从 LDO 同时提供 AVDD 和 DVDD? 或者从 LDO 为 AVDD 供电、从开关稳压器为 DVDD 供电会更好吗?
此器件由12V 输入电压供电、然后使用电阻器对其进行分压、以使用 ADS130B02测量电压。
电源时序由电源序列发生器控制、因此在 AVDD 和 DVDD 上电之前向 ADS130B02施加模拟输入电压。
在这种情况下、输入电压将由输入保护二极管通过电阻分压器进行钳位。 这是否会导致任何问题?
提前感谢您的时间和帮助。 我期待您的答复。