This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130B02-Q1:ADC 电源时序和输入钳位问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B02-Q1, ADS130B02-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471848/ads130b02-q1-adc-power-sequencing-and-input-clamping-concerns

器件型号:ADS130B02-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS131B02-Q1

工具与软件:

ADS130B02的 AVDD 和 DVDD 是否有任何特定的电源时序要求?

我有一个3.3V 电源是由开关稳压器为数字系统生成的、另一个3.3V 电源是由 LDO 为模拟系统生成的。
是否最好从 LDO 同时提供 AVDD 和 DVDD? 或者从 LDO 为 AVDD 供电、从开关稳压器为 DVDD 供电会更好吗?

此器件由12V 输入电压供电、然后使用电阻器对其进行分压、以使用 ADS130B02测量电压。
电源时序由电源序列发生器控制、因此在 AVDD 和 DVDD 上电之前向 ADS130B02施加模拟输入电压。
在这种情况下、输入电压将由输入保护二极管通过电阻分压器进行钳位。 这是否会导致任何问题?

提前感谢您的时间和帮助。 我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的裕 

    可在 ADS130B02-Q1的第10.2节"电源时序"中找到相关信息。 电源可以按任何顺序定序、但模拟和数字输入不得超过各自的模拟或数字电源电压限制。 为 AVDD 和 DVDD 都使用 LDO 很好、至少 AVDD 应由 LDO 供电、该 LDO 可以 为 ADS131B02-Q1的 AVDD 提供干净、低噪声的电源。

    当  AVDD 和 DVDD 上电之前对 ADS130B02施加模拟输入电压时、它实际上会违反下面"绝对最大额定值"(AMR)表中的规格、AINxP 和 AINxN 上的模拟输入电压应始终限制在 AGND-1.6V~AVDD+0.3V 范围内。 当 AVDD 不可用(0V)时、模拟输入电压应小于+0.3V、任何高于+0.3V 的输入信号都将违反 AMR 表、这是电气过载。 正如您可以在 AMR 表下面看到的说明、超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成损坏。 在这种情况下、需要外部 保护电路、请参阅应用手册"保护 ADS131M0x ADC 免受电过应力影响的电路"中的更多信息。

    打开了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。