This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960PEVM:AFE4960P EVM

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461378/afe4960pevm-afe4960p-evm

器件型号:AFE4960PEVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE4960P

工具与软件:

美好的一天! 在这个关于 AFE4960P EVM 的技术支持论坛上、我要进行接洽。  我希望得到一些专业的建议和帮助。

     开发环境:1.Windows OS11 PC

                           AFE4960P EVM

                           3.生物传感

                           4. ECG 模拟器

    我可以提问

  1. 导出的数据是否为原始数据? 当前导出的数据似乎已经过单位转换(转换为 mV)、我想导出原始 ADC 采样数据。
  2. 图的单位转换幅值与仿真器的输出幅值之间存在一定的差异。 GUI 是否需要执行1mV 校准? 以及如何校准 GUI 显示的 mV 幅度?

非常感谢您花时间阅读我的帖子以及您可能提供的任何帮助或建议。 我期待您的回复。 此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉耽误您的时间。 我们的主要技术支持目前不在办公室。 我会尽快回复您、但我们最迟将在下周回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deng、

    感谢您的耐心。 您是否仍需要有关此帖子的帮助?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、Katelyn、您好!

    感谢您花时间阅读我的帖子。我期待您的回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deng:

    默认情况下、GUI 中提供原始数据。 要用原始 ADC 代码绘制此数据、请从左侧的下拉菜单中选择"ECG_CHx_RAW"数据。 绘制出原始数据后、您可以通过右键点击绘图窗口将其导出到 CSV 文件:

    不会通过 EVM GUI 进行此类"1mV"校准。 应校准您的患者模拟器以输出预期振幅。 在仿真器输出和 AFE 的输入引脚之间可能会丢失一些信号。 您能否将仿真器替换为已知函数发生器并提供100mVp 正弦波输入? 您看到有多大的偏差?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的答复和建议。 我导出的数据只有两列。 我是否需要设置 GUI 配置?
    GUI 版本为5.2.0
    振幅偏差似乎是 输入振幅的两倍。  仿真器输出2mV 方波、导出数据的峰峰值约为4mV。
    ECG 模拟器最大输出10mV 正弦、并且 GUI 显示和导出 pp vaule 约为20mV。 输出和输入振幅 似乎是乘以 偏差。  
      
    此致、