Other Parts Discussed in Thread: ADS8555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8555 工具与软件:
您好!
数据表中提供了如下说明。
但是、当在 AVDD 之前为 HVDD 供电时、内部 ESD 结构会导通、从而将 IHVDD 增加到额定值以上。
在这种情况下、它会在 ADS8555中造成损坏吗?
客户现在正在使用 AD7656、但当在其他5V 之前提供 HVDD 时、会导致 IC 烧坏问题。
如果在相同条件下没有问题、我可以将其更换为 ADS8555。
谢谢。