This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555:HVDD 和 AVDD 的电源时序

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1474274/ads8555-power-sequencing-of-hvdd-and-avdd

器件型号:ADS8555

工具与软件:

您好!

数据表中提供了如下说明。

但是、当在 AVDD 之前为 HVDD 供电时、内部 ESD 结构会导通、从而将 IHVDD 增加到额定值以上。

在这种情况下、它会在 ADS8555中造成损坏吗?

客户现在正在使用 AD7656、但当在其他5V 之前提供 HVDD 时、会导致 IC 烧坏问题。

如果在相同条件下没有问题、我可以将其更换为 ADS8555。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。 否、它不会损坏器件。 一旦为 AVDD 供电、IHVDD 将恢复为正常状态。  

    此致、

    Samiha