请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TI-JESD204-IP 工具与软件:
您好!
我一直在尝试在 TX 和64b66模式下对 TI JESD204C 进行仿真、但仿真失败时遇到了问题:
- tx_lemc_pulse 脉冲 ,但在脉冲之间不定义
- TX_LANE_START_OF_EMBLOCK 仅每 12个块脉冲一次、即使 PARAM_TX_E 设置为1也是如此。
以下是 IP 的实例化:
TI_204c_IP #( // IP type and protocol .IP_TYPE ("TX"), .IP_PROTOCOL (6466), // Converter resolution .ADC_RES (16), .DAC_RES (16), // 64b/66b protocol parameters .PARAM_RX_E (1), .PARAM_TX_E (1), // MGT (Transceiver) parameters .GT_TYPE ("GTHP"), .NUM_REFCLK_BUFFERS (1), .NUM_QUADS (1), .NUM_RX_LANES (1), .RX_LN_IDX_WIDTH (1), .RX_LN_DATA_WIDTH (64), .NUM_TX_LANES (1), .TX_LN_IDX_WIDTH (1), .TX_LN_DATA_WIDTH (64), .GT_USERIO_IN_WIDTH (16), .GT_USERIO_OUT_WIDTH (16), .RX_BUFFER_TYPE ("NORM"), .TX_BUFFER_TYPE ("NORM"), .RX_BUFFER_RATIO (1) ) TI_204c_IP_inst ( //------------------------------------------------- // Common reset and MGT related ports for the IP //------------------------------------------------- .master_reset_n (master_reset_n), .mgt_freerun_clock (mgt_freerun_clock), .mgt_refclk_p (mgt_refclk_p), .mgt_refclk_n (mgt_refclk_n), .mgt_gpio_in ({16{1'b0}}), .mgt_gpio_out (mgt_gpio_out), .qpll0_locked (qpll0_locked), .qpll1_locked (), .cpll_locked (), //------------------------------------------------- // Primary Receiver related ports (Not used here) //------------------------------------------------- .mgt_lane_rxp ({1'b1}), .mgt_lane_rxn ({1'b0}), .cfg_rx_lane_map ({1'b0}), .cfg_rx_lane_polarity ({1'b0}), .mgt_rx_usrclk2 (), .rx_sys_clock (tx_sys_clock), .rx_sync_reset (tx_sync_reset), .cfg_rx_lane_enable ({1'b1}), .rx_all_lanes_locked (), .rx_release_all_lanes (1'b1), .rx_lane_data (), .rx_lane_data_valid (), .rx_lane_buffer_overflow (), .rx_lane_samples (), .rx_lane_samples_valid (), .rx_sync_n (), .cfg_rx_scrambling_enabled (1'b1), .rx_lane_configuration_data (), .rx_lane_start_of_frame (), .rx_lane_start_of_multiframe (), .rx_lane_start_of_mblock (), .rx_lane_start_of_emblock (), .rx_lane_crc_error (), .rx_clr_all_err_count (1'b0), .rx_lane_invalid_somf_err_count (), .rx_lane_clr_invalid_somf_err_count ({1'b0}), .rx_lane_invalid_eomf_err_count (), .rx_lane_clr_invalid_eomf_err_count ({1'b0}), .rx_lane_invalid_eof_err_count (), .rx_lane_clr_invalid_eof_err_count ({1'b0}), .rx_lane_notintable_err_count (), .rx_lane_clr_notintable_err_count ({1'b0}), .rx_lane_disp_err_count (), .rx_lane_clr_disp_err_count ({1'b0}), .rx_lane_invalid_header_err_count (), .rx_lane_clr_invalid_header_err_count ({1'b0}), .rx_lane_invalid_eomb_err_count (), .rx_lane_clr_invalid_eomb_err_count ({1'b0}), .rx_lane_invalid_eoemb_err_count (), .rx_lane_clr_invalid_eoemb_err_count ({1'b0}), .rx_lane_crc_mismatch_err_count (), .rx_lane_clr_crc_mismatch_err_count ({1'b0}), .rx_sysref (1'b0), .rx_lmfc_pulse (), .rx_lemc_pulse (), .rx_sysref_realign_count (), .rx_clr_sysref_realign_count (1'b0), .cfg_rx_det_latency_en (1'b1), .cfg_rx_buffer_release_delay ({10{1'b0}}), .rx_lmfc_to_buffer_release_delay (), .rx_lemc_to_buffer_release_delay (), //------------------------------------------------- // Primary Transmitter related ports //------------------------------------------------- .mgt_lane_txp (mgt_lane_txp), .mgt_lane_txn (mgt_lane_txn), .cfg_tx_lane_map ({1'b0}), .cfg_tx_lane_polarity ({1'b0}), .mgt_tx_usrclk2 (mgt_tx_usrclk2), .tx_sys_clock (tx_sys_clock), .tx_sync_reset (tx_sync_reset), .cfg_tx_lane_enable ({1'b1}), .tx_lane_data (internal_tx_lane_data), .tx_lane_data_ready (tx_lane_data_ready), .tx_sync_n (1'b0), .cfg_tx_scrambling_enabled (1'b1), .cfg_tx_ilas_test_mode (1'b0), .tx_lane_start_of_frame (), .tx_lane_start_of_multiframe (), .tx_lane_start_of_mblock (tx_lane_start_of_mblock), .tx_lane_start_of_emblock (tx_lane_start_of_emblock), .tx_sysref (tx_sysref), .tx_lmfc_pulse (), .tx_lemc_pulse (tx_lemc_pulse_int), .tx_sysref_realign_count (tx_sysref_realign_count), .tx_clr_sysref_realign_count (tx_clr_sysref_realign_count), .testport1_in ({16{1'b0}}), .testport1_out (), .testport2_in ({16{1'b0}}), .testport2_out (), .testport3_in ({16{1'b0}}), .testport3_out () );
我在做什么错?
谢谢你