This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:适用于航天应用的建议工作结温

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP, ADC128S102, ADC128S102QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1474000/adc128s102-recommended-operating-junction-temperature-for-space-applications

器件型号:ADC128S102

工具与软件:

数据表指定了建议的工作温度限值、范围为-40C 至105C、但这些温度与环境空气温度相关。  我的应用将位于空白处、因此我正在寻找建议的结工作温度范围。  这些信息是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    ADC128S102-SEP 和 ADC128S102QML-SP 是 ADC128S102的航天级版本、如果您想了解它们的 TID 分别为30krad 和100krad。

    这么说、 绝对最大额定值下的脚注4应该可以回答您的问题。

    假设建议的最大 AVDD 和 DVDD 为5.25V、并且电源电流为最大值、则在环境温度范围内、结温会略微高于2°C。 鉴于建议的温度范围最大值为105°C、~107°C 是"建议的结温最大值"(如果要说明)。

    此致、
    Joel