请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1299
工具与软件:
我使用 STM32与 ads1299通信、我想知道 ads1299的最大 SPI 速率是多少? 因为当我将 SPI 速率增加到5Mbit/s 时、传输开始变得不稳定、但当速度为2.8125Mbit/s 时、传输正常。 ADS1299 EVM 的板载晶体频率为2.048MHz、这是否会限制可实现的最大 SPI 值?
此致!
Junzhe