This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEGFE-PDK:SPI 速度

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472702/ads1299eegfe-pdk-ads1299eegfe-pdk-spi-speed

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具与软件:

我使用 STM32与 ads1299通信、我想知道 ads1299的最大 SPI 速率是多少? 因为当我将 SPI 速率增加到5Mbit/s 时、传输开始变得不稳定、但当速度为2.8125Mbit/s 时、传输正常。 ADS1299 EVM 的板载晶体频率为2.048MHz、这是否会限制可实现的最大 SPI 值?

此致!

Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junzhe:

    器件数据表中的表7.6给出了最大 SCLK 频率。

    如果增大 SCLK 频率是导致通信问题的原因、建议使用逻辑分析仪检查时序、并验证是否正在连续 nDRDY 下降沿(即在一个数据速率周期内)之间读取完整的帧(9 x 24位)。  

    此致、

    Ryan