请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AFE53902-Q1、AFE539F1-Q1 工具与软件:
AFE53902-Q1是否可用于与 AFE539F1-Q1类似的恒定功率耗散应用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
AFE53902-Q1是否可用于与 AFE539F1-Q1类似的恒定功率耗散应用?
尊敬的 Marie:
AFE539F1具有预编程的传递函数、可将 ADC 输入电压与 PWM 输出关联起来。
AFE53902的相似之处在于、它将 ADC 输入电压转换为相关输出电压或 PWM 输出、但相反、它允许用户对最多3个输出斜率进行编程、而不是使用 AFE539F1中的预编程传递函数。 我想您可以在配置文件中对这些斜率进行编程、从而实现恒定功率耗散。
您为什么不想使用 AFE539F1?
此致!
Katlynne Jones