This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE53902-Q1:恒定功率耗散应用

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE539F1-Q1, AFE53902-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1474649/afe53902-q1-constant-power-dissipation-application

主题中讨论的其他器件:AFE53902-Q1、AFE539F1-Q1

工具与软件:

AFE53902-Q1是否可用于与 AFE539F1-Q1类似的恒定功率耗散应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:  

    AFE539F1具有预编程的传递函数、可将 ADC 输入电压与 PWM 输出关联起来。  

    AFE53902的相似之处在于、它将 ADC 输入电压转换为相关输出电压或 PWM 输出、但相反、它允许用户对最多3个输出斜率进行编程、而不是使用 AFE539F1中的预编程传递函数。 我想您可以在配置文件中对这些斜率进行编程、从而实现恒定功率耗散。  

    您为什么不想使用 AFE539F1?

    此致!

    Katlynne Jones