Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1
工具与软件:
各位专家、您好!
我的客户正在绘制 ADS7138-Q1的原理图、他们参考 BP-ADS7128评估板| TI.com 作为设计的起点。
然后、他们对模拟输入前面的电阻器和电容器的详细信息有疑问。
1、10kohm 电阻器的用途是什么? 是否仅用于低通滤波器?
2. 160pF 电容器的用途是什么? 是否仅用于低通滤波器?
3.客户如何确定系统中电阻和电容的值?

谢谢!
Kento
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1
工具与软件:
各位专家、您好!
我的客户正在绘制 ADS7138-Q1的原理图、他们参考 BP-ADS7128评估板| TI.com 作为设计的起点。
然后、他们对模拟输入前面的电阻器和电容器的详细信息有疑问。
1、10kohm 电阻器的用途是什么? 是否仅用于低通滤波器?
2. 160pF 电容器的用途是什么? 是否仅用于低通滤波器?
3.客户如何确定系统中电阻和电容的值?

谢谢!
Kento
您好、Kento、
输入前有 RC 滤波器的一些功能。
首先、正如您提到的、它可以过滤高频噪声。 该电容器还为 ADC 内部采样电容器保存和提供能量、使信号源不必在每个转换周期都将采样电容器上的电压从0V 驱动到输入信号。
该器件通常用于监控电压轨或温度监控(在这种情况下、采样速度较慢就足够了)、因此客户通常选择不使用放大器来降低设计成本。 下面的视频是一个很好的资源。
此致、
Joel
Joel、您好!
感谢您提供的信息。 我已经观看了您推荐的视频、并且有一些问题。
1.本视频中建议的 Cfilt (输入前的电容)比 ADC 的采样电容大20倍、ADS7128-Q1/ADS7138-Q1中的采样电容为12pF。
根据此、虽然 Cfilt 将为240pF、但 EVM 上的 Cfilt 为160pF、比 ADC 的采样电容大13倍。 选择该电容器是否有任何原因?
![]()
类似地、我们可以使用模拟工程师计算器计算 Rin 值。 根据 ADS7128-Q1/ADS7138-Q1的最大采样率为1MSPS、Csh 为12pF、Rin 计算为266 Ω。 这与 EVM 中填充的10k Ω 值有很大不同。 选择此 Rin 有任何原因吗?

尽管 EVM 中填充了 Rin = 10k Ω、但这会因实际采样率用例和信号源阻抗而异、是否正确?
谢谢!
Kento
您好、Kento、
1.我不知道为什么在 EVM 上选择电容值较小的具体背景、但是根据经验、20*csh 可以为您提供良好的起点。 通过仿真中的验证以及在动态和静态信号性能之间的折衷、可以选择较小的电容值。
10kΩ 值看起来确实很高、但我认为此处的理由是、由于缓冲放大器、AIN0更适合动态信号、而其余通道可以用于静态信号、此时可实现的最大速度不是很重要。
3、是的、RC 值确实取决于客户的用例、但模拟工程师计算器中的值可能在12位分辨率下足够好。 这可以通过仿真来验证。 您知道模拟输入的性质是什么吗? 它是电压轨、温度传感器输出之类的静态信号还是发展更快的信号? 想要以最高1Msps 采样的动机是什么?
此致、
Joel