This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:模拟输入端前面的电阻器和电容器的详细信息

Guru**** 2619845 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471639/ads7138-q1-details-fo-resitor-and-capacitor-in-front-of-analog-input

器件型号:ADS7138-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户正在绘制 ADS7138-Q1的原理图、他们参考 BP-ADS7128评估板| TI.com 作为设计的起点。

然后、他们对模拟输入前面的电阻器和电容器的详细信息有疑问。

1、10kohm 电阻器的用途是什么? 是否仅用于低通滤波器?

2. 160pF 电容器的用途是什么? 是否仅用于低通滤波器?

3.客户如何确定系统中电阻和电容的值?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    输入前有 RC 滤波器的一些功能。

    首先、正如您提到的、它可以过滤高频噪声。 该电容器还为 ADC 内部采样电容器保存和提供能量、使信号源不必在每个转换周期都将采样电容器上的电压从0V 驱动到输入信号。  

    该器件通常用于监控电压轨或温度监控(在这种情况下、采样速度较慢就足够了)、因此客户通常选择不使用放大器来降低设计成本。 下面的视频是一个很好的资源。

    可在不使用放大器的情况下驱动 SAR ADC

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、您好!

    感谢您提供的信息。 我已经观看了您推荐的视频、并且有一些问题。

    1.本视频中建议的 Cfilt (输入前的电容)比 ADC 的采样电容大20倍、ADS7128-Q1/ADS7138-Q1中的采样电容为12pF。

    根据此、虽然 Cfilt 将为240pF、但 EVM 上的 Cfilt 为160pF、比 ADC 的采样电容大13倍。 选择该电容器是否有任何原因?

    类似地、我们可以使用模拟工程师计算器计算 Rin 值。 根据 ADS7128-Q1/ADS7138-Q1的最大采样率为1MSPS、Csh 为12pF、Rin 计算为266 Ω。 这与 EVM 中填充的10k Ω 值有很大不同。  选择此 Rin 有任何原因吗?

    尽管 EVM 中填充了 Rin = 10k Ω、但这会因实际采样率用例和信号源阻抗而异、是否正确?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    1.我不知道为什么在 EVM 上选择电容值较小的具体背景、但是根据经验、20*csh 可以为您提供良好的起点。 通过仿真中的验证以及在动态和静态信号性能之间的折衷、可以选择较小的电容值。

    10kΩ 值看起来确实很高、但我认为此处的理由是、由于缓冲放大器、AIN0更适合动态信号、而其余通道可以用于静态信号、此时可实现的最大速度不是很重要。  

    3、是的、RC 值确实取决于客户的用例、但模拟工程师计算器中的值可能在12位分辨率下足够好。 这可以通过仿真来验证。 您知道模拟输入的性质是什么吗? 它是电压轨、温度传感器输出之类的静态信号还是发展更快的信号? 想要以最高1Msps 采样的动机是什么?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、您好!

    因为我想分享客户的原理图、所以我给您发送了一封电子邮件

    谢谢!

    Kento