工具与软件:
团队成员、您好!
我想知道您能否提供电压输出(即输出运算放大器、闭环/开环)的传递函数/频率响应。 在我们的应用中、我们需要对进入检测引脚的差分信号进行滤波。 截止频率过低会使 DAC 不稳定、补偿电容会使 DAC 恢复稳定。 但即使这样、在某些情况下、我们也会看到低频(~8kHz)下的噪声较大。 我们想采用一种更具理论性的方法来估算补偿电容值、并更好地了解系统的动态特性。 您能否分享更多有关该主题的详细信息? 谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
我想知道您能否提供电压输出(即输出运算放大器、闭环/开环)的传递函数/频率响应。 在我们的应用中、我们需要对进入检测引脚的差分信号进行滤波。 截止频率过低会使 DAC 不稳定、补偿电容会使 DAC 恢复稳定。 但即使这样、在某些情况下、我们也会看到低频(~8kHz)下的噪声较大。 我们想采用一种更具理论性的方法来估算补偿电容值、并更好地了解系统的动态特性。 您能否分享更多有关该主题的详细信息? 谢谢你
您好、Lucas、
感谢您的回答。 我们实际上尝试使用10kHz 完全平衡滤波器进行检测、但遗憾的是、DAC 仍然不稳定。 我们的负载为100nF。 我们不断增加补偿电容、直到470pF、之后才稳定下来、但仍然具有10mVpp 的纹波、频率为8kHz。 这个问题更背景一点:在我们的用例中、我们通过30m 屏蔽电缆对检测线进行布线(而不是在 PCB 上进行连接)、这要接受 EMS 测试、因此我们需要更积极的滤波。 我们可以看到、在不应用滤波的情况下、引入的 EMS 干扰会使 DAC 的输出变差。