This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC 电压输出频率响应

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468600/dac8775-dac-voltage-output-frequency-response

器件型号:DAC8775

工具与软件:

团队成员、您好!

我想知道您能否提供电压输出(即输出运算放大器、闭环/开环)的传递函数/频率响应。 在我们的应用中、我们需要对进入检测引脚的差分信号进行滤波。 截止频率过低会使 DAC 不稳定、补偿电容会使 DAC 恢复稳定。 但即使这样、在某些情况下、我们也会看到低频(~8kHz)下的噪声较大。 我们想采用一种更具理论性的方法来估算补偿电容值、并更好地了解系统的动态特性。 您能否分享更多有关该主题的详细信息? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veselin:  

    我们目前正在查看此设计、很快会给您回复。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veselin:

    很抱歉耽误您的时间、我正在检查是否有频率响应的可用测试数据。

    找到该数据后、我就会给您回复。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veselin:

    可以使用的最坏情况带宽是10kHz。 典型的 BW 会更快、但根据我们的测试数据、这是更糟糕的情况。

    在此提醒、支持的最大容性负载为1uF、补偿电容器为150 pF。
    此外、可能还需要考虑降压/升压转换器的2mVpp 典型纹波。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、

    感谢您的回答。 我们实际上尝试使用10kHz 完全平衡滤波器进行检测、但遗憾的是、DAC 仍然不稳定。 我们的负载为100nF。 我们不断增加补偿电容、直到470pF、之后才稳定下来、但仍然具有10mVpp 的纹波、频率为8kHz。 这个问题更背景一点:在我们的用例中、我们通过30m 屏蔽电缆对检测线进行布线(而不是在 PCB 上进行连接)、这要接受 EMS 测试、因此我们需要更积极的滤波。 我们可以看到、在不应用滤波的情况下、引入的 EMS 干扰会使 DAC 的输出变差。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我、内部连接到 DAC (输出运算放大器)的补偿电容在哪里? 它是否连接到运算放大器的反相输入端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Veselin,

    CCOMP 不进入运算放大器的反相输入端。 相反、该电容进入 运算放大器输出级的输入端。 这基本上是 运算放大器的米勒补偿。

    我不建议 CCOMP 使用大于470pF 的电容。 在其他类似器件中、我发现此节点对 DAC 输出上的瞬态电压很敏感。 DAC 输出上的大瞬变可能耦合到器件并损坏器件。   

    Joseph Wu