This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53004W:VCC 电源电压范围

Guru**** 2689855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53004W, DAC81401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475152/dac53004w-vcc-power-supply-voltage-range

器件型号:DAC53004W
主题中讨论的其他器件: DAC81401

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我对 DAC53004W 有一些疑问。 请在下方查看。

问题1。 我们可以使用24V 电源进行 VCC 连接吗?  根据产品说明书、Vref 支持与 VDD 电源电压相等的最大电压、其范围高达5.5V。

问题2: 该集成电路包含数模转换器和缓冲电路、如下图所示。 灌电流参考文档 可编程低侧灌电流电路(修订版 A)

请为具有集成 DAC 和缓冲器电路且与24V Rload 电源电压(VCC)兼容的电流阱辅助元件提供建议。

此致、

Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Virali:

    Q1:如您所示、VCC 可以是24V、但如数据表中所示、DAC VDD 只能是5.5V。  

    Q2: 您可以考虑 DAC81401。 有一条检测线路、它支持高达40V 的模拟电源。  

    此致!

    Katlynne Jones