Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS124S08 工具与软件:
您好!
使用 ADC 进行的 RTD 测量采用比例式测量、其中单个 IDAC 激励电流源和基准电阻两端的电压用作 ADC 的电压基准。
我的问题是:如果 RTD 传感器被切断(发生故障、且其等效于开路)、会发生什么情况? 这是否会阻止电流流动、从而不再为 ADC 提供电压基准并使 ADC 固定不动?
也许我不明白什么。
提前感谢您。