This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:如果 PT100是开路、那么 ADC 基准是关闭的、则应测量 PT100 RTD 比例式?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475703/ads124s08-pt100-rtd-ratiometric-measurement-if-pt100-is-open-wire-then-adc-reference-is-off

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

您好!

使用 ADC 进行的 RTD 测量采用比例式测量、其中单个 IDAC 激励电流源和基准电阻两端的电压用作 ADC 的电压基准。

我的问题是:如果 RTD 传感器被切断(发生故障、且其等效于开路)、会发生什么情况? 这是否会阻止电流流动、从而不再为 ADC 提供电压基准并使 ADC 固定不动?

也许我不明白什么。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youness:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、非常感谢您关注我们的 ADS124S08。

    如果您仅使用一个激励电流源来测量3线 RTD、则您的理解是绝对正确的。
    在这种情况下、ADC 的基准电压将为0V。 然后、转换结果不确定、但很可能是 FS 或 FS。
    为了检测这种故障情况、我在 ADS124S08中添加了基准欠压监控器。

    如果您想详细了解使用我们的 ADC 进行传感器故障检测、我强烈建议阅读以下应用手册:
    使用精密 Δ-Σ ADC 进行 RTD 断线检测

    此致、
    Joachim Wuerker