Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADS1278
工具与软件:
请向我提供以下文件中所述的增益限制和 INL 参数单位:辐射测试报告"ADS1278-SP 总电离剂量(TID)辐射报告"(SBAK008A–2018年10月–2019年8月修订)。
我不清楚如何读取(增益为+/-4924、INL 为+11.9)。
请澄清一下:
此致。
马西莫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADS1278
工具与软件:
请向我提供以下文件中所述的增益限制和 INL 参数单位:辐射测试报告"ADS1278-SP 总电离剂量(TID)辐射报告"(SBAK008A–2018年10月–2019年8月修订)。
我不清楚如何读取(增益为+/-4924、INL 为+11.9)。
请澄清一下:
此致。
马西莫
你好、Massimo、
TID 报告中使用的单位为 ppm (百万分率)。 您可以将这些值转换为数据表中使用的单位、即 FSR 的百分比(除以10000)。
(ppm/100000)*100%。
对于增益误差、+/-4924ppm 与 FSR 的+/-0.4924%相同。
+11.9ppm 与 INL 的0.00119% FSR 相同。
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用
你好、Massimo、
我们进行老化测试以模拟10年的运行时间。 查看此 E2E 常见问题解答、了解可应用于 ADS1278系列的精密模拟器件。
这篇文章的要点:
(min) PDS 指定最大值的+/-100%
(min) PDS 最大指定值的+/-10%
此致、
Keith