This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:辐射数据澄清

Guru**** 2509155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475978/ads1278-sp-radiation-data-clarification

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADS1278

工具与软件:

请向我提供以下文件中所述的增益限制和 INL 参数单位:辐射测试报告"ADS1278-SP 总电离剂量(TID)辐射报告"(SBAK008A–2018年10月–2019年8月修订)。

我不清楚如何读取(增益为+/-4924、INL 为+11.9)。

请澄清一下:

此致。

马西莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Massimo、

    TID 报告中使用的单位为 ppm (百万分率)。  您可以将这些值转换为数据表中使用的单位、即 FSR 的百分比(除以10000)。

    (ppm/100000)*100%。  

    对于增益误差、+/-4924ppm 与 FSR 的+/-0.4924%相同。

    +11.9ppm 与 INL 的0.00119% FSR 相同。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    这只是与 ADS1278-SP 器件相关的另一个问题。

    您是否具有有助于外推老化数据的老化测试、尤其是关于以下参数(增益误差、INL 和失调电压误差)的老化测试?

    谢谢!

    马西莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Massimo、

    我们进行老化测试以模拟10年的运行时间。  查看此 E2E 常见问题解答、了解可应用于 ADS1278系列的精密模拟器件。

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change

    这篇文章的要点:

    • 规格 以零或平均值为中心 (如 Vos、Vos 漂移、Vref、AOL、CMRR、 PSRR 等)的  产品生命周期可能会在10年内发生变化、最高可达:

                                 (min) PDS 指定最大值的+/-100%

    • 定义为 绝对值的规格 (例如 IQ、压摆率、ISC 等) 可能会 在10年以上的使用寿命变化到:

                                 (min) PDS 最大指定值的+/-10%

    此致、
    Keith