This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:LMP92066配置为在断电期间具有 GaN 运行模式、观察到负尖峰。

Guru**** 2945840 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473085/lmp92066-lmp92066-configured-for-gan-mode-of-operation-during-power-off-negative-spike-observed

器件型号:LMP92066

工具与软件:

按如下方式配置 LMP92066。

在断电期间、输出应从-5V 电平变为0V。

但我们观察到-5V 的负尖峰达到-2.6V 的电压电平、然后稳定至0V。

已在 FYR 下附加图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Upendra、

    这是 DAC 输出还是 FETDRV 输出? DAC 输出在 POR 期间有一些干扰、但如果 FETDRV 连接到 VSS、您应该不会看到干扰。 您是否也可以在此期间发送 VSS 信号的捕获?

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    我们还观察到 FETDRV 输出和 VSS 具有相同的-2.5V 电平尖峰。

    当我们在 VSS 引脚中添加串联20 Ω 电阻器之后、再添加10 μ F 电容器时、我们观察到 VSS 中的负尖峰降至-4V、但 FETDRV 输出端的负尖峰仍保持在-2.5V 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Upendra、

    当您关闭 VDD 时、您的 DRVEN 引脚的值是多少?  关闭时、FETDRV 输出是否连接到 VSS 或 DAC?

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    从动引脚设置为零伏、FETDRV 输出在关断期间连接至 VSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Upendra、

    您可以给我们发送一个示波器屏幕截图、显示关闭期间的 VSS、DRVEN、FETDRV 和 VDD 吗? 另外、可以发送器件原理图的屏幕截图吗?

    谢谢!
    Erin