This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:如何设置 ADS1298RECGFE-PDK 以进行呼吸测量

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472310/ads1298recgfe-pdk-how-to-set-up-ads1298recgfe-pdk-for-respiration-measurement

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 ADS1298R ECGFE-PDK 套件并尝试测量呼吸信号。 但是、无论我的设置如何、我都无法在分析呼吸选项卡中观察到任何呼吸信号。 心电图信号成功显示、但是呼吸信号没有出现。

我尝试了如下内部和外部呼吸测量方法:

1.内部呼吸测量

  • 我将通道1从正常电极模式更改为 RLD。
  • 我将寄存器设置配置为启用内部呼吸测量模式。
  • 尽管发生了这些变化、但未检测到呼吸信号。

2.外部呼吸测量

  • 我在寄存器设置中启用了外部呼吸测量模式。
  • 我按照指南修改了 R34和 R35的连接。
  • 尽管进行了这些修改、但未观察到呼吸信号。

您能否指导我如何正确设置 EV 套件以测量呼吸信号? 是否有任何其他设置或连接需要验证?

对于解决此问题的任何见解或建议、我将不胜感激。

此致、
Jeong Su、Heo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong Su、

    您也可以分享该 EVM 的跳线配置吗?  

    ADS1298R 用户指南的第5节显示了使用板载电路测量呼吸波形的示例。 使用该电路、您应该能够实现图37-38中所示的结果。 您是否可以尝试此操作并将"Scope"选项卡的结果与所绘制的通道1共享?

    您在最初的帖子中显示的寄存器设置看起来是正确的。 也许现在、您可以禁用导联脱落电流吗?

    最后、电极和 EVM 上的 DB15连接器之间的电缆阻抗是多少? 大除颤保护电阻可能会给呼吸测量带来太多噪声。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的及时响应。 但是、即使按照提供的说明操作后、我仍然无法获得呼吸信号。 此外、ECG 信号似乎有噪声。

    对于内部呼吸信号设置:我已将所有跳线保持在其默认位置。

    对于外部呼吸信号设置:我相应地修改了 J34和 J35跳线连接。

    对于给您带来的不便、我深表歉意、但您能否提供更精确的设置说明?

    1. 如何使用内部时钟和内部信号配置呼吸寄存器和 EV 板设置。
    2. 如何配置寄存器和 EV 板设置以测量外部呼吸信号。

    作为参考、我已经确认电缆阻抗为 10kΩ .

    感谢您就此问题提供进一步指导。

    此致、
    Heongsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeongsu:

    您是否能够尝试将这些设置加载到 EVM GUI 中?

    e2e.ti.com/.../ADS1298REVM_5F00_onBoard_5F00_RESP.txt

    在 JP34、35和36 =[1-2]位置时、您应该能够测量板载 Δ- R 阻抗、如下所示。 这将帮助我们在考虑电缆阻抗之前验证设置。

    如果电缆阻抗为每电极10kΩ、则可能会为呼吸通道增加过多噪声。

    此致、

    Ryan