This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:EVM GUI -板载50M 参考、用于 ADC PLL 配置

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600, ADC12QJ1600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473867/adc12qj1600evm-evm-gui---onboard-50m-ref-to-adc-pll-configuration

器件型号:ADC12QJ1600EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600

工具与软件:

您好!

我将使用 ADC12QJ1600EVM GUI 在评估板中配置 ADC12QJ1600器件。 我使用时钟源、如所示  板载50M 参考、用于 ADC PLL . 选择此选项后、只有几组可用的采样频率(500MSPS、800MSPS、1000MSPS、1300MSPS、1500MSPS 和1600MSPS):

是否可以配置上述列表中未列出的任何其他采样频率值? 例如1100或1400MSPS。

使用其他配置时、例如  ADC PLL 的外部基准 ,采样频率的选择不限于一组固定的频率,它是完全隧道化的:

提前感谢您!

塞尔希奥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    板载50 MHz 振荡器会将您限制为仅使用板载源倍数的几个采样频率、但如果您可以提供外部基准、那么您可以自由地对 ADC 的 PLL 进行编程、以生成任何有效的采样频率。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。 我一直在考虑可能的解决方案、但我不确定它是否会起作用。

    ADC12QJ1600EVM 具有两种类似的时钟配置:

    1.板载50M 参考到 ADC PLL:

    2. ADC PLL 的外部参考:

    我可以观察到、两种配置之间的唯一区别是用于基准时钟的物理引脚。 在配置1中是这样 SE_CLK  配置2也进行了编程 CLK . 如果我在 ADC12QJ1600EVM GUI 中将2个配置应用于1000GSPS 采样频率和50 MHz 基准时钟、则结果便是:

    1.板载50M 参考到 ADC PLL:

    2. ADC PLL 的外部参考:

    正如我之前提到的、不同之处在于多路复用器 PLLREF_SE:在配置1中启用、在配置2中禁用。

    我想是配置 ADC12QJ1600EVM GUI ADC PLL 的外部基准 然后、配置时钟后、手动启用 PLLREF_SE (以使用连接到50 MHz 板载基准但在外部基准到 ADC PLL 配置中的时钟输入)。 在这种情况下、我将能够在"EVM"选项卡中设置任何采样频率(外部基准到 ADC PLL 配置)、但然后更改 PLLREF_SE 以使用默认的板载50 MHz 基准、"欺骗"GUI。 你认为这个想法是可行的吗? 请记住、我的目标是使用板载50 MHz 基准至 ADC PLL、但其采样频率在列表中不可用。

    再次感谢您的答复。

    此致、

    塞尔希奥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    这可能有效、您可以尝试查看这是否适用于您的应用。

    如果不需要、我们可能需要让时钟团队参与其中。

    请告诉我、我们可以开始讨论。

    现在我将关闭该文件、但可以根据需要重新打开。

    此致、

    Rob