This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D125:MODE 引脚开启复位?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3910D125EVM, ADC3910D125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476796/adc3910d125-mode-pins-on-reset

器件型号:ADC3910D125

工具与软件:

在 ADC3910D125EVM 原理图第4页上、有一个将 SEN/M0、SCLK/M1和 SDIO/M2 (以及 OEN 线)下拉的引脚控制电路。  还有 J5接头 、或许可以使用该选项将这些线路中的任何一条拉高?  用户指南除了保持 J5跳线未安装外、评估板未提及这一点。  M0..M2名称和下拉菜单意味着硬件复位或上电时可能存在某种模式配置。

 ADC3910D125数据表未提及 M0..M2模式引脚。  它只有 SEN、SCLK 和 SDIO。  它们有内部下拉电阻。

那么这些引脚在硬件复位期间保持低电平(或不由我们的 SPI 电路驱动、以便下拉电阻可以正常工作)是否很重要呢?  它们是否具有数据表中未记录的引导配置用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Glen、

    看来、原理图是使用预制的符号制作的。  SPI 引脚仅为 SPI 引脚并执行相应的操作。  在复位时、您不需要任何人对它们进行特殊考虑、因为它们不是模式配置引脚。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好听到。  谢谢!