This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14155QML-SP:模拟输入电压:2.6V 或2.0V?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC14155QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472734/adc14155qml-sp-analog-input-voltage-2-6v-or-2-0v

器件型号:ADC14155QML-SP

工具与软件:

大家好!

我有一个关于 ADC14155QML-SP 的问题: 数据表 列出了模拟输入电压为0至2.6伏

然而,满量程差分输入电压也是2 * Vref (文本编辑器不允许我添加更多的图像,所以请参考链接的数据表来验证,如果你想)

此外、建议的设计要求列出 VREF 介于0.9V 和1.1V 之间

"0.9V≤VREF≤1.1V (用于外部基准)"

这难道不意味着最大差分输入电压是2*1.1=2.2吗? 这显著低于建议的模拟输入电压2.6

我是否有误解?

感谢任何帮助。

谢谢!

Vincent Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    满量程范围为2 ×Vref。  2.6V 是在不损坏器件的情况下电压可以达到的值、但信号将在超过2*VREF 时被削波。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    感谢您的回答、但2.6V 列在"推荐"工作条件下、因此它应能够在2.6V 下工作。

    我仔细阅读了数据表、并且列出了建议的标称共模电压为1.5V、并且差分范围本身为±Vcm=1.1V (在 Vref 附近)、因此建议的 最大工作条件似乎为1.5V (Vcm)+ 1.1 (Vref)= 2.6V

    这听起来是否正确?

    谢谢!
    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    请参阅数据表第19页的表2、并使用用于 ADC 的 CM 和 VREF 来计算满量程。

    如上所示、2.6VppFS 是最大绝对值的较大者、数据表第20页的第7.3.1.3节也对此进行了说明。

    我觉得这可能会令人困惑、因为本数据表和器件较旧、但一般而言、此 ADC 的满量程为2Vpp DIFF。 我会使用它进行评估或分析。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我就使用它
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Vincent!