工具与软件:
大家好!
我有一个关于 ADC14155QML-SP 的问题: 数据表 列出了模拟输入电压为0至2.6伏
然而,满量程差分输入电压也是2 * Vref (文本编辑器不允许我添加更多的图像,所以请参考链接的数据表来验证,如果你想)
此外、建议的设计要求列出 VREF 介于0.9V 和1.1V 之间
"0.9V≤VREF≤1.1V (用于外部基准)"
这难道不意味着最大差分输入电压是2*1.1=2.2吗? 这显著低于建议的模拟输入电压2.6
我是否有误解?
感谢任何帮助。
谢谢!
Vincent Wang