This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:I2C 问题

Guru**** 2767245 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476176/ads7128-i2c-issue

器件型号:ADS7128

工具与软件:

您好!

我当前正在实现一个函数来读取 ADS7128 CH0至 CH7的电源电压。

如下图所示、任何寄存器的连续读取都将返回相似的数据:0x4d 0x70 0x4d 0x70 0x4d 0x70 0x4d 0x70 0x4d 0x70 0x4d 0x60 0x4d 0x70 0x4d 0x60。 单个寄存器读取始终返回0x4d

我想了解来自 I2C 单次读取和 I2C 块读取的数据代表什么。

谢谢你。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否能够共享 I2C 线路的逻辑捕获? 很难判断计算机实际发送了什么设备、命令可能与设备不兼容。

    此致、
    Joel