This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:有关 LMK04828中零延迟模式的查询

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471753/dac38j84evm-query-regarding-zero-delay-mode-in-lmk04828

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J84、 LMK04828

工具与软件:

您好!

我们正在尝试使用零延迟模式来实现多 DAC 同步(使用2个 DAC38J84 EVM 和 Efinix Ti3775N1156 FPGA)、从而生成以下时钟。

器件时钟= 125 MHz

DAC_Clk = 1000 MHz

PMA 时钟= 100 MHz

Sysref = 3.90625 MHz。 (数据速率 = 5Gbps、内插值= x4)。

主 LMK04828将为 DAC EVM 上的辅助 LMK04828提供参考时钟、如下所示。

我的问题是:

1) 1)我们的时钟配置是否朝正确的方向发展。 我们是否可以采用此设置进行多芯片 DAC 同步?  
2)有两种 ZDM 变体、即正常 ZDM 和嵌套 ZDM。 哪一个更适合我们的情况?

如果需要更多信息、请告知我们。 提出改进建议将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们的 VCO 为122.88MHz、因此我们无法满足 ZDM 标准、即我们的输入参考时钟频率应该是所有输出时钟的 GCD。

    我们是否仍然可以实施 ZDM?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prateek、

    我已要求时钟团队在此配置方面为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prateek、您好!  
    抱歉、分配给的 AE 是 ooo。  
    我现在将为您提供支持。  

    您原始有关 ZDM 的问题。  
    它们是 ZDM 两种类型。  

    总结两个 ZDM 之间的差异是您希望与哪个 PLL1建立确定性关系。  

    通常、最大 PFD 是基准时钟频率和 VCO 频率的 GCD。  

    出于确定性目的、您是正确的-基准时钟与 VCO 或输出频率之间的 GCD 需要等于基准时钟。  
    有一个多器件同步应用手册、以防您尚未阅读。  
    https://www.ti.com/lit/an/snaa294/snaa294.pdf?ts = 1740009752218&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  

    Vicente