This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:Tx 通道和单个 Rx 通道之间的相位差测量

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473358/afe7900evm-phase-difference-measurement-between-tx-channels-and-single-rx-channel

器件型号:AFE7900EVM

工具与软件:

我们将使用矢量网络分析器(VNA)在 AFE7900EVM 的 Tx 通道和单个 Rx 通道之间进行相位差测量。 具体而言、针对以下配置测量相位差:Rx C→Tx-A、Rx C→Tx-B、Rx C→Tx-C 和 Rx C→Tx-D 在我们的观察中、Tx 通道 A、C 和 D 的相位保持不变。但是、在测试 Tx 通道 B 时、我们注意到相位变化遵循不同的模式、我们目前无法对此进行充分解释。

在背景下、我们将 NCO 编程为3.8GHz 的频率、并且 NcoFreqMode 设置为"1kHz"。 对于有关此行为的任何见解或指导、我们将不胜感激。

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoeb

    您能否共享您用于为此测试配置 AFE 的脚本、以及您能否确认您使用的是最新版本的 AFE79xx GUI?  

     

    此致、

    David Chaparro