This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:振荡器频率对于操作和性能的重要性

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1477884/ads131m08-importance-of-oscillator-frequency-for-operation-and-performance

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

我在设计中使用 ADS131M08、该设计还具有一个在8MHz 晶体上运行的主机微控制器。 如参考设计中所示、ADS 器件使用8.192MHz:此频率对于运行和性能而言有多重要? 很难持续获得8.192值、并且数据表声称可以使用低至300kHz 的频率、但特定频率在某些水平上必须很重要。

将8MHz 振荡器用于 AFE 的主要问题是什么?

如果使用不同的频率、是否必须进行校准或配置?

我预期会对性能产生什么样的影响(如果有)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    8.192MHz 时钟频率真的没有什么特别的、除了它产生"好的和舍入的"数据速率这一事实。
    而是使用8MHz 时钟时不会出现性能下降。 此外、无需执行或设置特定的校准。

    所有变化是输出数据速率随时钟频率成比例缩放。 这意味着、例如、OSR 设置为4096时、输出数据速率现在为(8MHz / 2)/4096 = 976.6Hz、而不是1kSPS。

    此致、
    Joachim Wuerker