Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131M08 工具与软件:
我在设计中使用 ADS131M08、该设计还具有一个在8MHz 晶体上运行的主机微控制器。 如参考设计中所示、ADS 器件使用8.192MHz:此频率对于运行和性能而言有多重要? 很难持续获得8.192值、并且数据表声称可以使用低至300kHz 的频率、但特定频率在某些水平上必须很重要。
将8MHz 振荡器用于 AFE 的主要问题是什么?
如果使用不同的频率、是否必须进行校准或配置?
我预期会对性能产生什么样的影响(如果有)?