This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6V704:ADC、IDAC、REF 电压块在复位后如何工作?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC6V704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475641/amc6v704-how-adc-idac-ref-voltage-block-work-after-reset

器件型号:AMC6V704

工具与软件:

Dears、

如果 AMC6V704通过 RESET 引脚或 PVDDX/VCCX/VDDX 复位、IDAC、ADC 和 REFOUT 电压块将工作? 在收到启动命令前、它们是否会一直处于断电状态?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    所有寄存器都将设置为各自的默认设置。  

    IDAC -已断电

    ADC—未触发

    REFOUT -基准始终启用、没有命令来开启/关闭基准

    此致!

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    以上情况仅适用于 RESET 或 VDDx。  

    VCC 和 PVDD 分别仅是 VDAC 和 IDAC 的输出电源。 在电源恢复之前、输出将变为0V / 0mA、然后输出将返回到之前的任何状态。 寄存器不会复位。  

    此致!

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    非常感谢!

    客户遇到按下 PCBA 时可能会重置 AMC6V704的问题、因此他们正在尝试确定哪个引脚可能受压力影响。 我要求他们仔细检查 PCBA。

    客户还想知道从顶部到 AMC6V704可以承受多大的压力? 我们有任何与此相关的参考数据吗? 可以在 AMC6V704的顶部使用散热垫圈来降低 AMC6V704的温度吗?

    非常感谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    我们没有它的任何基准数据。 我 可以 问包装团队、但 WCSP 非常脆弱、我感觉他们的答案是不建议对器件施加任何压力。 您能否详细说明他们所 询问的压力类型? 只是来自散热垫圈的压力吗? 或其他一些来源? 请告诉我、以便我能向封装团队提供更多信息。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne

    客户指的是指 手指触摸引起的压力、或 PCBA 变形引起的压力。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    我认为我们无法提供有关这类压力的任何详细信息。 我已经询问了封装工程师关于这一点以及散热垫圈的信息。 当我听到后面的声音时、我会让您知道。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    以下是我得到的反馈:

    1.压力

    应用手册 第10页第6节第5项中给出了对 DSBGA 器件施加多大压力的通用注释

     虽然 DSBGA 能够在0.5秒内承受高达1kg 的贴装力、但在贴装过程中只需施加极少的力或不需要施加力。 建议将焊锡凸点浸入 PCB 上的焊锡膏中、使其厚度超过焊锡膏块高度的20%。

     这用于 SMT 处理、但可用作允许压力的指南。

    2、散热垫圈。

    对材料有什么想法? 如果这是一个有机垫圈、他们只需要确保耗散比硅片更有效。  否则可能充当绝缘体。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaltlynne:

    非常感谢!