工具与软件:
Dears、
如果 AMC6V704通过 RESET 引脚或 PVDDX/VCCX/VDDX 复位、IDAC、ADC 和 REFOUT 电压块将工作? 在收到启动命令前、它们是否会一直处于断电状态?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Andrew、您好!
以下是我得到的反馈:
1.压力
应用手册 第10页第6节第5项中给出了对 DSBGA 器件施加多大压力的通用注释
虽然 DSBGA 能够在0.5秒内承受高达1kg 的贴装力、但在贴装过程中只需施加极少的力或不需要施加力。 建议将焊锡凸点浸入 PCB 上的焊锡膏中、使其厚度超过焊锡膏块高度的20%。
这用于 SMT 处理、但可用作允许压力的指南。
2、散热垫圈。
对材料有什么想法? 如果这是一个有机垫圈、他们只需要确保耗散比硅片更有效。 否则可能充当绝缘体。
此致!
Katlynne Jones