This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:安装散热器的负载容量

Guru**** 2652175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476172/adc12dj5200rf-load-capacity-to-installing-heatsink

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具与软件:

您好、TI 团队。

我已通过 ADC12DJ5200RF 进行了查询:安装散热器的负载容量–数据转换器论坛–数据转换器– 以及 TI E2E 支持论坛。
但是、由于我尚未收到响应并且线程已锁定、
我再次提交我的问题。

您能否告诉我采用 FCCSP 封装的 ADC12DJ5200RF 的负载容量[kgf]?
我想安装一个推针式散热器来散热、并想知道负载能力、以便考虑弹簧张力。

此致、
松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsumoto:

    我通过我们的封装团队找到这些信息。 请给我几天时间回复。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本山喜

    请参阅该指南的第6节。

    https://www.ti.com/lit/ug/spru811a/spru811a.pdf

    > TI 建议使用散热器或其他连接件保持每个 BGA 球0.015 lbf 以下的压缩负载

    此致、

    Rob

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我理解。

    此致、
    松本