This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:EEG 偏置放大器;REF 连接问题

Guru**** 2617705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476985/ads1299-eeg-bias-ref-connection-question

器件型号:ADS1299

工具与软件:

大家好、EEG 专家、我想问几个问题。

我们仅测量了一个通道的 EEG 信号。  

ADS1299 FFT 结果如下所示。  

 

但是、我们的目标是将基线噪声水平降低到大约-140 dB、因为脑波信号并不明显。  

是否有任何误配置?  

或者是否有任何地方可以进一步改进?

如果有人能提供答复、我将不胜感激。

连接如下所示、   

- Ch1 +:连接到位于 CZ 位置的头皮  

- Ch1 -:连接到耳垂  

基准连接:   

-短路 Ch1-引脚在左侧  

-在 JP25上,引脚1-2和5-6也短路  

- JP7上的两个左侧引脚短接  

- JP8上的两个右引脚短接  

 偏置连接:

- JP1 PIN2连接到前额  

ADS1299评估软件设置如下所示、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenni:

    感谢您发帖。 请提供以下反馈:

    1. 如果您只使用一个通道、则可以简化设置、并将输入电极直接连接到 J6接头上的 CH1+和 CH1-。 您无需在 JP25、JP7或 JP8上设置任何跳线。 此外、您还可以在 GUI 设置中打开 CH1的 SRB2开关。
    2. 如果您要使用 SRBx 引脚布置参考电极、则必须将 SRB2设置更改为"Open"(打开)、并将 SRB1设置更改为"Closed"(关闭)。 目前、参考电极通过 JP25路由到 REF_ELEC 并由 U4进行缓冲。 此缓冲器的输出连接到 SRB1引脚。 在此配置中、我建议从 J6[33-34]上移除跳线、因为使用 SRB1时、IN1N 会开路。

    您看到的噪音是由60 Hz 频率的电力线干扰引起的。 最终、在改进设置后、其中一些噪声可能仍然存在。 剩余的噪声通常在软件中通过低通或陷波滤波器来滤除。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yenni -由于我们已经就您的申请进行了直接的电子邮件交流、请随时通过电子邮件直接回复您的后续问题。

    此致、

    Ryan