This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:ADS7142 -双通道、独立于外部控制、监测

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1480012/ads7142-ads7142---two-ch-independent-from-external-control-monitor

器件型号:ADS7142

工具与软件:

我正在使用 ADS7142监测两个信号(双通道、单端配置)

我希望在这两个信号中的任何一个达到内部比较器设定的阈值时设置警报。

问题:

  1. 我是否可以在自主模式下执行该操作、独立于外部控制、或者我需要使用外部 CLK 信号在通道之间不断切换(按字、在单端配置中、没有外部 CLK、我只能监控一个输入通道、是否正确)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milorad:  

    您无需在自主模式下提供连续时钟。 控制器只需要提供转换的第一次启动。

    您可以通过启用通道0和通道1自动定序(AUTO_SEQ_CHEN 寄存器)、然后启动序列(START_SEQUENCE 寄存器)、将器件配置为在通道0和通道1之间自动切换。 这样、您就可以通过在数字窗口比较器寄存器(DWC_HTH_CHx 和 DWC_LTH_CHx 寄存器)中设置 ALERT 阈值来自主监测两个通道。

    此致、
    Joel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    非常感谢您的及时回应、还有一个后续问题:

    1. 您是否知道有关"通道0和通道1之间"速度变化(开关)的规格、或者它在数据表中。

          例如:我想要触发过压、即在 CH0上、但 ADS7142当时处于 CH1。

             它从 CH0切换到 CH1的频率有多高?

    谢谢你。

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milorad:

    输入多路复用器会随着每次转换(0 -> 1 -> 0 -> 1...)而变化、因此速度取决于通过 OSC_SEL 和 nCLK_SEL 寄存器设置的内部振荡器。 请参阅第7.3.5节以了解详细信息。

    此致、
    Joel