This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:内部基准能否驱动外部电路?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481148/ads8689-can-internal-reference-drive-an-external-circuit

器件型号:ADS8689

工具与软件:

您好、TI:

我的问题与 ADS8689 ADC 的内部4.096V 基准有关。 这个基准可被用来为外部恒定电流电路提供一个稳定基准吗? 它是否适合驱动 SBOA437[1]中提到的改进型 Howland 电流泵的 Vp 输入?

谢谢!

[1] www.ti.com/.../SBOA437

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arttu:

    我不熟悉 SBOA437应用手册、因此我无法亲身了解 ADS8689的内部基准在本例中的表现如何。  尽管如此、我们通常不建议在不首先缓冲 ADC 的情况下使用任何 ADC 的内部基准来驱动外部电路、以尽可能减少会影响 ADC 性能的负载。  我建议在 REFIO 引脚上添加一个缓冲器、并将其作为"Vp"。