This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:使用正弦滤波器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482017/ads130e08-sinc-filter-used

器件型号:ADS130E08

工具与软件:

您好!
我有一个与 ADS130E08中使用的数字滤波器单元相关的问题。 第17页显示了 sinc3滤波器公式列表。 这些滤波器会导致三个样本的系统延迟(见第18页;3*t_dr 稳定时间)。

在我看来、这种延迟会导致 RMS 和有功/无功功率的计算出现问题。 以下屏幕截图显示了使用理想的"零阶保持"采样单元和 sinc3滤波器进行采样的标准50Hz 正弦信号。

Sinc3滤波器模型



这真的是一个问题吗?

ADS130E08中使用哪个抽取率?



"你说得非常清楚。

Ralf