This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC101C021:如何在 fSCL = 3.4MHz 时工作?

Guru**** 2868380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC101C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482770/adc101c021-how-to-working-on-fscl-3-4mhz

器件型号:ADC101C021

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

介绍 ADC101C021
如果我要使 fSCL = 3.4MHz 生效、是否需要设置某些设置? (例如:fin?)
如有必要、如何设置它?



谢谢~

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    除了在 MCU 上设置 I2C 总线速度外、还必须按照顺序指示器件进入高速模式。 数据表第25页对此进行了详细说明。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Joel