请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM98714 主题中讨论的其他器件: LM98725、LM98722
工具与软件:
您好!
我´m 寻找 ADC 来读取 CIS 传感器的模拟输入。
我的要求为:
- 单个通道
- 每个通道15 MSPS
- 12位分辨率
- 12位数字输出。
我´ve 了n´t 提供的 LM98714参考、但我不知道是否有其他适用于我的应用的参考。
我不n´t CCD/CIS 传感器时序发生器、时钟信号将由外部 uController 生成、此外还将为 CIS 生成时钟以便同步所有信号。
请帮帮我。
此致。