This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:ADC、3通道、各通道15MPSPS、12位分辨率

Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98722, LM98714, LM98725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482251/lm98714-adc-3-channels-15mpsps-by-channel-resolution-12bits

器件型号:LM98714
主题中讨论的其他器件: LM98725、LM98722

工具与软件:

您好!

我´m 寻找 ADC 来读取 CIS 传感器的模拟输入。

我的要求为:

  • 单个通道
  • 每个通道15 MSPS
  • 12位分辨率
  • 12位数字输出。

我´ve 了n´t 提供的 LM98714参考、但我不知道是否有其他适用于我的应用的参考。

我不n´t CCD/CIS 传感器时序发生器、时钟信号将由外部 uController 生成、此外还将为 CIS 生成时钟以便同步所有信号。

请帮帮我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM98714、LM98722和 LM98725是 符合要求的规范3通道、>15MSPS 和>12位分辨率的产品。  所有 产品都配有时序发生器。

    BR、

    Norikazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    目前、我们使用的 ADC 具有12位分辨率和12位的并行输出。 12位在一个时钟周期中传输。

    根据您的建议、我有一个16位分辨率的 ADC、但并联8位输入。 在单个时钟周期(CMOS 输出模式)中发送16位是可接受的、但分为两部分。

    我不n´t 我的系统是否可以在同一个时钟周期内获取单独的信息。 不是正半字节在两个不同的时钟周期内发送每个部分(8位)吗?

    此致。