This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81401:如何获得更好的 PSRR 输出?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33, TPS7A20, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481560/dac81401-how-to-get-better-psrr-output

器件型号:DAC81401
主题中讨论的其他器件:TPS7A33TPS7A20TLV767

工具与软件:

嗨、团队:

您能否提供一些建议来获得良好的 PSRR DAC 输出? exsample:对 AVDD 使用高 PSRR LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能否提供 DAC 输出范围(最小/最大范围)以便为 DAC 电源轨提供最佳 LDO 选项?
    还要提到您要查找的应用所需的任何特定关键 DAC 参数。

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    DAC 输出为正/负10V。 客户提及可提供良好的 PSRR DAC 输出。

    但我不确定 PSRR 是否定义为 DAC 的输出电压规格。 据我所知、PSRR 通常是 LDO 的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    为了在 DAC 输出上获得出色的 PSRR、请 在 AVDD/AVSS 电源引脚 上使用 TPS7A4700、在 VDD 电源引脚上使用 TPS7A33。 请查看其他 LDO、如 TLV767或 TPS7A20。  

    我们有 PSSR 规格、但 在较低频率下。



    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的支持。 BTW 如果希望获得 ±10V。  您建议 DAC 电源的价值是多少? AVDD 为12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您是对的、AVDD 为12V 就可以了。

    AVDD = 12V
    AVSS =-12V  

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    由于客户使用24V 至12V 的 UCC14240来提供 DAC 电源。 但您建议用于 AVDD 的低 PSRR LDO 为12V。

    是否可以略微降低 LDO 的输出电压(例如11.5V)来为 DAC 供电?

    我们最终需要+-10V 输出。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、AVDD/AVSS 的+/-11.5V 电源将正常工作。

    谢谢!
    Sanjay