This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8548:我有关于 ADS8548的问题。

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8548, SN74AHC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1480311/ads8548-i-have-a-question-about-ads8548

器件型号:ADS8548
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G04

工具与软件:

我有一个关于 ADS8548的问题。

我生产一些 ads8548板。 某些电路板的充电引脚电压为4.966V、有些电路板正常电压为)2.5V(Ω。 为什么? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、嘉佳、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  说不看原理图和布局很难、但我想您的 ADS8548应用没有实现正确的上电复位。  您是否能够验证是否正确写入了配置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两块电路板、

    第一、这个板是"电阻引脚为4.966V"、上电顺序: 


    绿色为 AVDD、蓝色为 DVDD

    绿色为 AVDD、蓝色为 HVDD

    第2题、上电序列 


    第一次是 HVDD、第二次是 AVDD、第三次是 DVDD。  此电路板没有问题。 如果数字1的 ADS8548移至  

    2:REFIO 正常(2.5V)。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么电路板1与电路板2不同?  也可以尝试将电路板1上的 STBY 引脚切换至低电平、然后查看这样是否可将基准恢复至适当的2.5V 电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      电路板1的原理图和布局与电路板2不同。  电路板2是 在 DVDD 之前为 AVDD 供电。  电路板 1是 AVDD 和 DVDD 同时上电。 我认为 AVDD 必须在 DVDD 之前上电。 但 为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源的电流限制可能是问题所在。  切换 STBY 引脚至低电平是否唤醒电路板1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 STBY 引脚切换至低电平可唤醒电路板1。是。
    我可以将引脚9 /stby 连接到引脚10复位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我弄错了。 "将引脚9 /stby 连接到引脚10复位" 无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我有许多 电路板1。某些电路板的 refio 引脚电压为4.966V。  我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有电子邮件吗?  我可以通过电子邮件向您发送 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已 通过电子邮件向您发送了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我将在下午晚些时候审查原理图。  您需要在复位时使用反相器将其连接到 STBY 引脚-它们的极性相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我有100-200板1。 我有三种 方法:
    一个: ads8548输出4.966很少,所以我可以更换  ads8548。
    二: 我生产新的小功率系统板,拆除旧的功率系统, 
    焊接新的小功率板。  但这种方法是不同的。
    三:我添加从 FPGA 到  STBY 引脚的线。 但这种方法过于 
    难看。
    我想先选择一个。  你 
    建议什么?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果4.966设备在第二块电路板上工作、只要这是最简单的操作、您肯定可以尝试更换它们。  或者尝试使用 SN74AHC1G04等器件在 RESET 和 STBY 之间添加逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 方法1,正常的 ads8548运行很长时间 将变成 ads8548输出4.966的 refio ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么电源系统对几个 ads8548产生 影响、但对大多数  ads8548产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长远而言、我认为你不会有问题。  至于为什么有些器件会更加敏感、这可能只是随电源电压的上升而出现的正常工艺变化。  您能否同时尝试将5.0V 和3.3V 的 EN 引脚保持在低电平(一次一个、先尝试3.3V、然后尝试5.0V)、以查看这是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "您能否同时尝试将5.0V 和3.3V 的 EN 引脚保持在低电平(一次一个、先尝试3.3V、然后再尝试5.0V)、以查看这是否有任何影响?"
    首先使用3.3V 或先使用5.0V、ads8548的电阻为正常值(2.5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否存在延迟其中一个电源轨的简单方法?  或许可以使用复位信号?